This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:与 CC3120兼容

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3135MOD, CC3100MOD, CC3100, CC3120, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1077083/cc3135mod-compatibility-with-cc3120

部件号:CC3135MOD
线程中讨论的其他部件:CC3120MODCC3100MODCC3100CC3120CC3135.

尊敬的 CC 团队:

请确认 CC3100MOD 可以通过针脚替换为 CC3135MOD 或 CC3120MOD 吗?  使用 CC3135MOD/CC3120MOD 代替 CC3100MOD 是否需要在软件级别使用任何特定的软件?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这三种设备具有类似的引脚兼容性。 如果您想使用 CC3135MOD,我会对其稍微谨慎一些,因为它有一些数字 I/O 引脚。 3135还具有5GHz 支持,因此请在原理图中注意这一点。  

    至于软件,情况并非如此。 CC3100具有自己的 SDK。 而 CC3135和 CC3120可以通过简化版 WiFi 插件中提供的同一个主机驱动程序进行控制。 您需要跨两 个平台管理软件。