大家好,
当我尝试刷新连接到 GPIO28 (PIN19)的 LED 时,闪烁行为不起作用。 此外, 当代码指定 LED 指示灯保持亮起时,指示灯将会不稳定地闪烁。 但是,如果未启用低功耗,则该功能似乎工作正常。 我们在 GPIO22 (Pin11)上有另一个 LED,并且该 LED 一直工作正常。 我们的代码基于 SimpleLink CC32xx SDK 2.10.00.04,因为它已经包含在亚马逊 FreeRTOS 中,但我们使用的 CC3235 SP 从2.40.00.05开始。 目前我们无法更改 SDK。 如果能在问题所在 方面有任何线索,将不胜感激。