This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNHHXL:3D CAD 模型

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1081667/cc3200-launchxl-3d-cad-model

部件号:CC3200-LAUNHHXL

您好,Team,

我的客户想知道我们是否有 用于 CC3200-LaunchXL 的3D 模型(STP 格式)? 他们正在定制塑料外壳,并且确实需要该型号。

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    我们没有这种情况。 也许他们可以使用电路板尺寸(3700 x 2300 x 28.8毫秒)创建自己的电路板尺寸。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    我们是否至少有  PCB (顶部和底部)轮廓以及 DXF 或 DWG 格式的可见组件?

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,

    我们没有这种情况。

    巴西,