This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCJXL-CC3235SF:CC3235SF

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1083313/launchxl-cc3235sf-cc3235sf

部件号:LAUNHHXL-CC3235SF
“线程 :sysconfigUNIFLASH”中讨论的其它部分

您好,Team,

当我使用 LAUNCXL-CC3235SF 并使用 CCS 进行调试时,CCS 会显示以下错误  

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    请确保设备处于开发模式。 当设备处于生产模式且 JTAG 因安全原因被锁定时,上述错误是预期的。 您需要将设备切换到开发模式才能解锁 JTAG。

    请参见: sysconfig ImageCreator BasicsUniFlash ImageCreator Basics

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jan

    我认为设备已处于开发模式,只有重置设备后,我才能进入调试模式,但 当我修改代码以再次调试时,同样的错误再次出现。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    1. 请检查您是否选择了 CCS 内的调试配置(请参阅部分)。
    2. 您应该检查是否未将 JTAG 引脚重新配置为 sysconfig 或代码内部的替代用途。
    3. 如果需要,您可以确认 Uniflash 软件是否具有开发模式(连接到设备时处于状态窗口)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jan

     当我将其更改为“调试”模式时,我可以成功进入调试模式。

    感谢 你的帮助。