This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:Wi-Fi 轮询参数

Guru**** 2550410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1082880/cc3220mod-wi-fi-polling-parameter

部件号:CC3220MOD

我们有一个物联网站点,其中包含35个发射器。  现场工程师说,自从我们的产品安装以来,Wi-Fi 噪音层已经降级。  他询问了我们的 Wi-Fi 轮询间隔。  我尚未配置该参数。 在搜索代码时,我在 network_if.c 中看到以下代码:

#define NETWORK_CONNECT_POLL_MS     200UL
#define NETWORK_CONNECT_POLL_COUNT  25

似乎是在连接过程中设置了轮询间隔,之后不使用。  这听起来是否正确?

是否有其他可能导致现场噪音影响的轮询间隔?

谢谢你,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    今天晚些时候我将在这里跟进。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我相信这些定义是您的用户应用程序的一部分。 默认情况下,最新的 CC32XX SDK 中不包括这些内容。  

    e2e.ti.com/.../0042.network_5F00_if.c 

    我找到了 source/ti/net/http/httpse.c (第169行)中定义的 HTTP 服务器轮询周期:

     #define POLLPERIOD 50

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,作为应用程序的一部分,在连接请求后检查 IP 地址似乎是轮询期。  这意味着它对背景噪音有任何影响,因此信号强度可能不足以建立可靠的连接。