“线程:测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
请允许我就以下客户的咨询请求向您寻求帮助。
我使用了测试模式,并连续发送了一个多小时。 此时,传输功率突然增加了1 dB。 是否有自动更改此类传输输出的功能? 此时设置为传输模式:连续信道:40 (5200MHz)速率:24Mbps (OFDM)数据模式:PN23 802.11b 前导码:长 CCA 阈值:-68dBm 数量:0大小:1400功率:0我希望在测试模式下以相同输出级别进行连续传输。 请告诉我如何实现这一目标。
此致,
丹尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
请允许我就以下客户的咨询请求向您寻求帮助。
我使用了测试模式,并连续发送了一个多小时。 此时,传输功率突然增加了1 dB。 是否有自动更改此类传输输出的功能? 此时设置为传输模式:连续信道:40 (5200MHz)速率:24Mbps (OFDM)数据模式:PN23 802.11b 前导码:长 CCA 阈值:-68dBm 数量:0大小:1400功率:0我希望在测试模式下以相同输出级别进行连续传输。 请告诉我如何实现这一目标。
此致,
丹尼洛
此外,本次测试的目的是什么? 如《对讲机工具用户指南 》第7.2节所述,连续模式只能用于发射认证。 起搏模式通常用于射频评估。 也许安抚模式更合适?
此致,
杰西
您好,Kamata-San,
由于内部功率放大器在长时间内以连续模式运行而加热,您可能会看到 Tx 功率发生变化。
您也可以使用打包模式进行排放测试,这样您就可以控制数据包传输的占空比。 通过将占空比降低至30%,您可以确保功率放大器不会过热。
有关 配置步骤,请参阅 TI Wi-Fi 设备 CE 合规性测试程序中 Tx 参数测量的第2.4.2节“占空比”。
您可以通过将频谱分析仪置于零跨度(时间范围)来检查占空比,并根据需要调整无线电工具参数"延迟"和"大小"(数据包长度)。
此致,
杰西