This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC3235S:在测试模式下以相同输出电平连续传输

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1083709/launchxl-cc3235s-continuous-transmission-at-the-same-output-level-in-test-mode

部件号:LAUNHHXL-CC3235S
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

请允许我就以下客户的咨询请求向您寻求帮助。

我使用了测试模式,并连续发送了一个多小时。 此时,传输功率突然增加了1 dB。 是否有自动更改此类传输输出的功能? 此时设置为传输模式:连续信道:40 (5200MHz)速率:24Mbps (OFDM)数据模式:PN23 802.11b 前导码:长 CCA 阈值:-68dBm 数量:0大小:1400功率:0我希望在测试模式下以相同输出级别进行连续传输。 请告诉我如何实现这一目标。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    根据上述说明,RadioTool GUI 应该如下所示:

    这是正确的吗?

    客户是否使用最新版本的对讲机工具(版本1.0.3.19)?

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,本次测试的目的是什么? 如《对讲机工具用户指南 》第7.2节所述,连续模式只能用于发射认证。 起搏模式通常用于射频评估。 也许安抚模式更合适?

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此测试用于 排放认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamata-San,

    由于内部功率放大器在长时间内以连续模式运行而加热,您可能会看到 Tx 功率发生变化。

    您也可以使用打包模式进行排放测试,这样您就可以控制数据包传输的占空比。 通过将占空比降低至30%,您可以确保功率放大器不会过热。

     有关 配置步骤,请参阅 TI Wi-Fi 设备 CE 合规性测试程序中 Tx 参数测量的第2.4.2节“占空比”。

    您可以通过将频谱分析仪置于零跨度(时间范围)来检查占空比,并根据需要调整无线电工具参数"延迟"和"大小"(数据包长度)。

    此致,

    杰西