This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:用于非 TI MCU 和操作系统的 SDK

Guru**** 2386350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1084640/cc3135mod-sdk-for-non-ti-mcu-and-os

部件号:CC3135MOD
“线程 :CC3135”中讨论的其它部件

您好,

我的客户对 NWP 有疑问(例如 CC3135MOD) SDK。

我们有用于 MSP432平台的 Simplelink SDK WiFi 插件,它可以用作其他 MCU 的示例。
https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

客户正在其系统中使用 VxWorks 和 Windows 10 IOT Enterprise。
是否可以轻松地将 WiFi SDK 移植到此类操作系统?

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否,没有用于 Windows 或 VxWork 的此类端口。 客户需要使用 WiFi 插件并将其移植到自己的平台。 您可以在SWRU455第19章中找到移植信息

    但我认为 Windows 或 VxWorks 更适合 WiLink 8设备。 对 Linux 以外的其他平台的支持由 Clarinox 提供

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要的问题是网络堆栈和替代集成。 如果主机附带了网络堆栈(如 Linux/Windows)和/或 WPA 请求者,则可能比 Wilink8更适合(两者都包含在 NWP 中)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,Kobi,

    感谢您的回复。
    我不确定我是否正确理解了您的答案。
    Jan 说 WiLink8会更好,但 Kobi 说网络堆栈等存在问题?

    我还提到了1月19日提到的 SWRU455章。
    它提到移植过程由 简单的步骤组成,但事实并非如此?

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我解释一下。 选择合适的模块取决于最终用户应用程序以及主处理器(或 MCU)上使用的操作系统。

    • 使用时,操作系统内核中包含 TCP/IP 堆栈和 WPA-请求者(例如 Windows,Linux)在这种情况下将更适合 WiLink 8设备。 TI 仅提供支持的 Linux 驱动程序(在 WiLink 8设备上)。 要获得其他操作系统支持,您需要咨询 Clarinox。
    • CC3135MOD 设备内部集成了 TCP/IP 堆栈和 WPA 层。 这意味着无需在主处理器上集成此堆栈。 CC3135MOD 可以与 Windows 等操作系统配合使用,但客户需要自行实施。 现在这取决于客户的需求,因为有两种选择:
      • CC3135将仅为用户空间应用提供连接。 这将更容易实施。 但客户需要使用 SL_ API 来实现 CC3135,而不是使用本机操作系统套接字 API。
      • 整个操作系统的连接性。 这是一个通用的解决方案,但需要具备为特定操作系统编写内核驱动程序的知识。 从技术上讲,这一点并不难,但您的客户需要有编写内核驱动程序的经验,以及对所用操作系统的网络子系统的良好了解。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    非常感谢您的详细解释。
    我明白了。

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗