This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:MQP_ERR_LIBQUIT

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1085677/cc3100-mqp_err_libquit

部件号:CC3100

您好,

尝试找出导致此错误触发的原因: MQP_ERR_LIBQUIT (-10)。 日志显示它始终是 MQTT 库接收失败。 它总是从返回  

cl_recv 中调用的函数。  mqtt_client_run
受影响的设备上会出现反复出现的错误流:
2 (SL_IP_leas_expired) -100 (SL_ERROR_DHCP_CLIENT_RERENE_FAILED)-1 (MQP_ERR_NETWORK-10 (MQP_ERR_LIBQUIT)(这将多次发生 (有时超过100 x))) 109 (SL_WLAN_DISCONNEC_RING_TRIGNing_BSS_Loss) -452 →-2→ESSL (仅1)
希望这能提供一些见解,因为不幸的是,我无法访问设备,因此无法嗅探 WiFi 流量或捕获 NWP 日志。
如果还有其他信息可以提供,请告诉我,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有多少设备受到影响?

    虽然它来自 MQTT,但似乎从无法续订已过期的 IP 开始,但更有趣的是由于 BSS 丢失而断开连接。 当 RSSI 信号较低且您无法接收信标时,通常会发生这种情况。 如果不获取日志,就很难进行调试,但至少可以添加一些软件吗?

    如果可以,首先我会添加一个 API 来读取 RSSI 级别,即使是通过扫描来读取,并了解我可以获得所有周围 AP 的强度。

    其次,为了推翻 IP 租约,您可以增加 AP 端的租用时间,并查看发生率是否发生变化。 我猜不是。

    此致,

    什洛米