请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3100 您好,
尝试找出导致此错误触发的原因: MQP_ERR_LIBQUIT (-10)。 日志显示它始终是 MQTT 库接收失败。 它总是从返回
cl_recv
中调用的函数。 mqtt_client_run
受影响的设备上会出现反复出现的错误流:
2 (SL_IP_leas_expired) →-100 (SL_ERROR_DHCP_CLIENT_RERENE_FAILED)→-1 (MQP_ERR_NETWORK) →-10 (MQP_ERR_LIBQUIT)(这将多次发生 (有时超过100 x))) →109 (SL_WLAN_DISCONNEC_RING_TRIGNing_BSS_Loss) →-452 →-2→ESSL (仅1)
希望这能提供一些见解,因为不幸的是,我无法访问设备,因此无法嗅探 WiFi 流量或捕获 NWP 日志。
如果还有其他信息可以提供,请告诉我,谢谢。