This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-CC3235S:RTOS 和 WiFi 应用程序开发

Guru**** 2555660 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1085228/launchxl-cc3235s-rtos-and-wifi-application-development

部件号:LAUNHHXL-CC3235S
“线程”中讨论的其它部件: CC3235S

TI 团队,

我正在尝试使用 LaunchXL-CC3235S 开发应用程序,如下所示:

  1. 通过 SPI 接口从微控制器接收数据。
  2. 使用802.11将收到的数据传输到另一个 LaunchXL-CC3235板。 (首选操作模式为 P2P,否则 AP-STA 也会起作用)。
  3. 通过 SPI 接口将接收到的数据传递给另一个微控制器。

我已经了解了以下资源:

  1. CC32XX SDK 5.30
  2. MQTT 示例,指示如何 从头开始编写应用程序。
  3. 使用 TI-RTOS 的许多其他示例

我正在使用 CCS 11.0进行开发。

查询:

  1. 使用 CC3235进行任何应用程序开发时是否必须使用 RTOS?
  2. 我也可以看到一些使用 NORTOS 的例子,但是,它们 无法对这一概念提供太多的清晰度。

谢谢,此致,

H C 特里维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HC,

    您不必在 CC3235S 上使用 RTOS。 但是,CC32XX SDK 没有许多非 RTOS 示例可供入门使用。 您始终可以参考 SPI (simplelink_cc32xx_sdk/docs/Documentation_Overview.html)和网络服务(simplelink_cc32xx_sdk/docs/ns/html/index.html)的驱动程序 API。  

    谢谢,
    雅各布   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 的迅速响应。 我将浏览这些文档并返回给您。

    此外, 对于任何网络设备(例如,使用802.11连续传输 UDP 数据包),RTOS 都不是任何强制要求。 这是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不是,这不是强制性的。

    但我认为最好不要使用 RTOS (TI-RTOS 或 FreeRTOS)。 通过 RTOS,您的工作将比使用超循环概念更容易。 使用 RTOS 完全不用担心。

    1月