This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:HTTP 服务器文件

Guru**** 2394945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1085858/cc3220moda-http-server-files

部件号:CC3220MODA
“线程”中讨论的其它部件:CC3200UNIFLASH

您好,  

我正在尝试使用 AP 模式构建自定义 HTTP 服务器。

我已经在 ROM 中测试了默认服务器页面,它看起来很完美,但我无法在 SDK 目录中找到 html 文件。

问题1. 我可以在哪里获得这些文件? 具体而言,我希望在11.6内部网页(SWRU368C 的87页)中有这些文件。

问题2. 是否有构建自定义服务器的示例? 我在这里搜索了 TI E2E,但找到了“httpserver”或“WebSocket _Simple”

它们也不在 SDK 文件夹中。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    内部 ROM 页位于设备 ROM 内,因此您无法在 SDK 文件内找到它们。 但没有什么能阻止您从设备本身下载它们。 您的文档错误。 SWRU368C 用于 CC3200设备。 对于 CC3220,应改为SWRU455

    描述如何使用您在 SWRU455和SimpleLink Academy 找到的 NWP Web 服务器。 OOB 示例中也有一些代码示例。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 OOB 和 LocalOTA 示例(在 SDK 中)中,我们都对 包含 html 文件(不是 ROM 文件,而是应该编程到文件系统的类似内容)的解压缩项目进行了压缩。 您可以使用这些作为参考。 示例代码显示如何启用和使用 HTTP 服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在 SimpleLink 学院找到了一些东西。 它们不是 ROM 中的文件,而是足够接近以供参考。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOB 或 LocalOTA 示例文件夹中的压缩文件没有 html 文件。 我可以看到三个 bin 文件,db 文件和 json 文件。 我在 SimpleLink Academy 中找到了类似的 html 示例文件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要从 uniflash 中打开(导入) zip 文件。然后您将在用户文件(在 www/文件夹下)中看到 html 文件,并且可以加载这些文件。