This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235MODSF

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1086451/cc3235modsf-cc3235modsf

部件号:CC3235MODSF

您好,

最近我 购买 了 CC3235MODSF Launchpad 评估套件。 我需要使用 GUI 从 PC 控制一个 CC3235MODSF 套件中的一个 LED。我在 Visual Studio 中开发了一些 GUI。 我在 GUI 中实施了代码以检测网络。 我在运行 OOBE 示例时检测到 CC3235MODSF 网络。 后来 我通过 GUI 中的套接字发送数据,但现在我的问题是  ,我找不到 CCS 接收数据的位置。 为解决这一问题,我如何继续下去。 请建议我采取措施解决这一问题。

提前感谢您

埃什瓦切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EshwarChand,

    CC3235启动板开箱即用体验中, 在任务5:运行本地网络演示中,您可以使用 GUI 切换主板上的 LED。

    开箱即用演示的源代码在   CC32XX SDK 的“开箱即用”项目中,位于 Examples\RTOS\CC3235SFLAUNCHXL\DEMS\OUT _of_Box 下。 您可以将此项目导入 CCS 以查看项目的源代码。

    具体而言,LINK_LOCAL 任务.c 包含处理 HTTP GET 和 HTTP POST 的代码。

    此致,

    杰西