This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:运行 BLE Rx 和 TX 命令进行射频级别测试

Guru**** 2502325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1085258/wl1835mod-run-ble-rx-and-tx-commands-for-rf-level-tests

部件号:WL1835MOD
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用蓝牙堆栈,希望在一个设置上运行 BLE TX 命令,在另一个设置上运行 BLE Rx 命令。

e2e.ti.com/.../WL18xx-Bluetopia-PM-Bluetooth-RF-Testing-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

请告诉我应该使用哪个命令以及如何测试? 此类测试是否有助于确认 BLE Rx 和 TX 在 RF 级别工作?  

我没有任何频谱分析仪等,因此希望使用此方法进行一些基本测试,以确认 BLE TX 和 Rx 工作正常。 请确认。

此致,

FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FF,

    您提供的关于 BLE 测试信息的链接是正确的——请按照您的 TX 设置的“连续 TX”和 Rx 设置的“连续 RX”下的步骤和命令进行操作。 在 HCI 日志中,您将能够确认何时成功接收了数据包。  

    我们始终建议您使用频谱分析仪来确认其工作正常,但查看 HCI 日志应能很好地表明基本通信工作正常。 祝您好运!

    瑞安