This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNHHXL:5天后 WiFi 断开

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1087204/cc3220sf-launchxl-wifi-disconnected-after-5-days

部件号:CC3220SF-LAUNHHXL
“线程:CC3220SF”中讨论的其它部件

您好,

我使用 CC3220SF 在原型中工作,我检测到在3或5天后它与 WiFi 断开,我执行了一个测试程序,以发现此问题的潜在根本原因, 测试断开并重新连接互联网与调制解调器的连接,这说明互联网无法发现问题。  

与我一起工作的原型在另一个线程中有一个函数,当互联网连接丢失时可以重置, 有时此函数失败,并且无法连接到 WiFi,此时我可以在调试中看到错误,我可以看到错误:  致命错误:检测到驱动程序中止, 错误为:-2005。  

我在另一个线程中有另一个具有可配置参数的函数,它正在工作,因为我 的 WiFi 互联网有问题

有人知道我在哪里可以找到出现代码错误的列表? 或者有人知道这些错误的含义是什么?  


05:12:07.564 -> 
FATAL ERROR: Driver Abort detected
05:12:07.564 -> 
05:12:07.564 -> 

05:12:07.564 -> 
Connecting wifi_credentials 2
05:12:12.211 -> 
05:12:12.211 -> 

05:12:12.211 -> 
Connecting with stored credentials
05:12:14.201 -> 
05:12:14.201 -> 

05:12:14.201 -> 
ERROR READ: -2005
05:12:14.201 -> 
05:12:14.201 -> 

05:12:14.201 -> 
ssid Tenda_3A2A50
05:12:14.201 -> 
05:12:14.201 -> 

05:12:14.201 -> 
ssid=[Tenda_3A2A50]
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
Connecting =[Tenda_3A2A50]
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
BSSID =[]
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
typeInt =[0]
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
sl_WlanConnect fail
05:12:14.248 -> 
05:12:14.248 -> 

05:12:14.248 -> 
Connecting wifi_credentials 2
05:12:14.248 -> 
05:12:14.296 -> 

05:12:14.296 -> 
Connecting with stored credentials
05:12:16.283 -> 
05:12:16.283 -> 

05:12:16.283 -> 
ERROR READ: -2005

谢谢,

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题是您是否在模拟错误。 可以在 errors.h 下找到这些错误,但此错误是一般错误,而不是特定错误。 您通常从主机驱动程序本身获得该命令,它可能会指示以下其中一项:命令超时已过去,命令无效等

    我建议坚持原方案,即使需要3-5天时间,并尝试了解:

    • 断开连接时是否出现特定错误?
    • 断开连接后是否能够重新连接?
    • 断开连接后,扫描时是否会看到 AP?
    • 您使用的是自动连接还是手动连接?

    我只是怀疑2005年的情况会发生,因为您将 API 称为受限流量,我宁愿保留最初的方案来了解实际情况。

    此致,

    什洛米