This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:在连接尝试期间自动选择2.4GHz 与5GHz

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1087209/cc3235modasf-automatic-selection-of-2-4ghz-vs-5ghz-during-connection-attempt

部件号:CC3235MADASF

您好,

我的客户有一个问题,我一直无法在数据表中明确找到,但我认为答案是在行之间读数是肯定的:  如果我们有一台采用 CC3235的设备(处于工作站模式),并且我们正在尝试连接到已知的 SSID, 但我们不知道 SSID 是在2.4 GHz 还是5 GHz 网络上,CC3235是否会自动搜索2.4GHz 和5GHz 频段以自动找到此 SSID?

谢谢,

卡蒂