This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MADASF:添加新线程 MQTT 客户端不会连接到服务器。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1087277/cc3235modasf-adding-a-new-thread-mqtt-client-does-not-connect-to-server

部件号:CC3235MADASF

大家好,我有一个奇怪的问题:

我们编写了一个以 AP 模式启动的代码,在配置后,它会保存 MQTT 和 WiFi 凭据。 配置完成后,它将切换到工作站模式并连接到 MQTT 服务器。 我重新启动,主板以工作站模式初始化并连接到 MQTT 服务器。 代码在4个线程中工作正常, 但如果添加新线程,它将连接到 WiFi,但它不连接到 MQTT 服务器。 但是,如果我们重新启动,将连接到 WiFi 和 MQTT 服务器。

我们添加的线程仅闪烁 LED。 我们尝试了其他线程(如 ADC),但也遇到了同样的问题。

我们没有更改默认的 TIRTOS 配置(最多16个线程)。

所有线程都有不同的优先级。  这两个代码(4和5个线程)是可标记的。

我描绘了国家的演变。 我们解决了重新启动代码的问题,但我们需要编写支持更改接入点 到站模式的稳定代码。

欢迎您提供任何帮助。

此致。