This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MOASF:是否有用于非对称加密&解密的 API

Guru**** 2930390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1088072/cc3235modasf-is-there-an-api-for-asymmetric-encryption-decryption

部件号:CC3235MADASF

您好,

 在“执行内容交付”的背景下,是否有任何机制可用于反向发送加密文件? 即,我想使用服务器的公钥对 CC3235上的数据块进行加密。

我正在使用  SimpleLink CC32xx SDK 5.30.00.08发行说明

此致

埃内斯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃内斯托,您好!

    CC32XX 具有加密驱动程序来加密数据。 请参阅 TI 驱动程序 API 文档中的 CryptoCC32XX.h。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经研究过这一点,但这不是我想要的。 我要做的是从服务器接收公钥,在模块端的应用程序级别加密信息,并将其发回服务器,因为知道只有服务器才能对其解密。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用 TLS 连接到服务器有何区别? 如果存在久经考验的解决方案,您为什么要再次尝试发明车轮?

    从安全角度看,只有在服务器上有加密加速器专用密钥的安全存储时,您的请求才有意义。 服务器上是否有此类硬件? 另一个原因可能是端到端加密,但您所谈的是客户端-服务器架构。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全理解您对 TLS 的看法,并再次发明了这一车轮。

    但这是我们客户的请求,以防产品安装在未启用 SSL/TLS 的环境中,并且他们希望确保信息得到保护。

    它已经在与另一个 Wifi 模块类似的情况下工作,我们正在迁移到 CC3235,我们希望实施除 TLS 之外的相同行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC32xx 设备上没有此类 API。 您需要在应用处理器端实现所有这些。

    但请注意,这种方法并不安全。 它不能为中间人攻击提供保护。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确,感谢您的支持。