This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:在所述的应用中,使用 CC3235MOD 可以获得什么传输速度?

Guru**** 2568075 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1088002/cc3235modas-what-transmission-speed-can-i-achieve-with-the-cc3235mod-in-an-application-as-described

部件号:CC3235MODAS

您好 TI,

我需要开发一个 WiFi 应用程序,该应用程序可以接收 http 数据流,对其进行加密并通过 Web 套接字发送数据流。

如上所述,使用 CC3235MOD 可以获得什么传输速度?

我可以同时拥有多少个数据流?

非常感谢。  

最好的草本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albgarc2014,

    CC3235MODAS 的数据表指定设备的应用吞吐量取决于是实施 TCP 还是 UDP:  

    此外,设备上还有16个 BSD 插座可用于互联网和应用协议。  

    最佳

    瑞安