This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:使用Uniflash CLI在开发模式下对设备进行编程

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1088828/cc3235modasf-using-uniflash-cli-to-program-device-in-development-mode

部件号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他部件:UNIFLASH,sysconfig

是否可以通过Uniflash的CLI界面将CC3235Module置于开发模式?

现在,我可以对模块进行编程,但我只有一个.SLI,它将主板置于生产模式(JTAG锁定)。

想知道是否有CLI命令将模块置于开发模式(保持JTAG未锁定以进行CCS调试)。

我在任何文件中都没有遇到过这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    例如,您可以使用如下内容:

    dslite.bat --mode cc32xx project add_file --name WiFi-proj-name --file binary-from-ccs.bin --mcu --priv certificate-at-pc\dummy-root-ca-cert-key --cert dummy-root-ca-cert --overwrite
    dslite.bat --mode cc32xx project program --name WiFi-proj-name --port COM3 --dev
    

    有关详细信息,请参阅swru469

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特别是SWRU469的7.1 3部分。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 跟进问题我 是否需要处于开发模式的.SLI文件?

    不 对模块进行编程,我就不能将其置于开发模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,要切换到开发模式,需要在sFlash (SPI闪存)中对图像进行编程。 这可以通过Uniflash (GUI或CLI)或使用CCS的sysconfig Image Creator来完成。

    一月