This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC31XXEMUBOOST:RadiotoolCLI端口分配

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1089491/cc31xxemuboost-radiotoolcli-port-allocation

部件号:CC31XXEMUBOOST
主题:CC3130中讨论的其他部件

我们希望将 RadioToolGui用于不同的测试目的,但不希望使用CC31xxMUBOOST接口。 从文档中可以看到,FT4232的4个VCP中只有2个被使用,即2个"中间"端口。 所以我想我可以将两个相邻的COM端口选择较高的数字端口作为控制,下面的端口将生成NFIB信号,这不起作用。 是否有办法在不使用增强PCB的情况下使用RadiotoolguiCLI?

B.R. 弗莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用对讲机工具CLI的目的是什么? 为了生产目的,最好将RF测试SL_ API调用集成到主MCU固件中。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于审批目的,我们希望将CC3130作为独立运行,为此,我们计划使用CLI版本来运行一个简单的PC应用程序,基本上是几个bat文件。 出于审批原因,我们不希望在运行EMC测试时使用带有引脚负载的增强板,而只希望使用最小系统。

    对于生产,我们在主MCU中嵌入了SL_API调用。

    //弗莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Flemming:

    我了解您的要求。 遗憾的是,尚未测试此类用例。 没有很好地记录通过CC31xxMUBOOST的射线滑阀应用与CC31xx器件之间的交互(射线滑阀应用的源代码缺失)。

    如果没有放射线轴的源代码,应用程序将无法帮助您。 请等待TI的回答,但在这种情况下,我有点怀疑。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Flemming:

    为了使用RadioTool CLI,您只需一个UART到COM端口适配器/调试器,同时确保NFIB高。  

    然后使用以下命令建立UART连接。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seong

    已尝试,通过升压卡工作正常。 从我的试验中,我发现NFIB必须处于活动状态,断开端口连接,并将NFIB 设置为高常 量结果为“无法连接...检查端口”。 从接口波形看,似乎所有命令都以NFIB开头,断言脉冲较低,导致CC3130重新启动。

    尝试使用两个串行端口,相邻端口编号(29,30)选择最上方的(30)作为通信端口,期望端口#29断言低脉冲,无活动,逻辑端口号似乎被接受(无未处理的异常),但无活动,超时后出现错误消息“无法连接...” 请检查端口号..."

    输入无效的端口号将返回许多未处理的异常,这应该是这样做的。 似乎必须有一个具有TI配置EEPROM内容的串行接口FT4232。

    使用的1.0 :3.18  

    巴西

    弗莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Flemming:

    是的,CC31XXMUBOOST上的FT2232D已预配置。 您可以通过FT_Prog工具检查配置。 例如,我的CC31XXMUBOOST具有以下配置:

    e2e.ti.com/.../CC31XXEMUBOOST.xml

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jan

    谢谢,我刚刚验证了我的下一个步骤,我 玩了EPROM内容,获得了与使用第三方VCP时相同的结果。 问题尚未解决,但根部粗牙现已知道。 我会找到一个方法-谢谢