This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235SF模块文件系统无故消失

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1087231/cc3235modsf-cc3235sf-module-file-system-disappeared-for-no-reason

部件号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

您好,

我们在产品中使用CC3.2335万MODSF。 这是第二次出现,在Image Creator连接时,我们看到当前模式的"无文件系统"。 您可以在下面的屏幕截图中看到devie ID读取正常,但由于"没有文件系统",我们无法成功对图像进行编程(编程转到99 % ,然后抛出FS_ERR_FILE_NOT_EXISTS)。 第一次出现这种情况时,由于没有明显的原因,我们将设备保持不动/断电一周,当我们再次尝试进行故障排除时,设备恢复正常。  

您对可能发生的事情有什么想法吗? 如何从"无文件系统"问题中恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了添加更多信息,我们使用了一个脚本 运行Uniflash CLI,下面是命令后的输出:  

    SLImageCreator.exe项目程序--name Script-FW-load-DEV 2022年03月22日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个较旧帖子的链接,但解决方案链接不起作用: e2e.ti.com/.../linux-cc3220s-launchxl-slbootloader-slbootloader-bootloadererror-fs_programming-error-ret--10341-ex_err-2633---fs_err_file_not_exists</s>1.0341万 2633

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此错误看起来似乎Uniflash图像中缺少其中一个文件。 通常是指用于验证mcuimg或其他文件的证书文件。

    是否确定此映像可在其它设备上运行?

    您是否可以共享图像?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi您好,我可以私下与您分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我给你发送了一个友谊请求。 请关注。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只是为了确保所有设备的行为都是这样,还是有设备使用相同的映像进行了编程?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将您添加为朋友。 到目前为止,我们已经有两个。 在我们测试更多设备之前,您能否告诉我我们是否仍能从“砖头”状况中恢复?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次强调,只是为了确保没有其他模块编程正常,对吗?

    关于友谊的信息,我可以看到 ,下周初将进行查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是查看了zip文件。

    好与坏看起来相同,过程看起来正常。

    如果您尝试在其中一个坏设备上执行,您是否能够重新编程,还是总是失败?

    从该错误来看,bootloader似乎无法关闭带有file_no_exist.错误的文件,只有在文件受到保护并需要证书且缺少其中一个证书时才会发生此错误。

    在您的情况下,是mcuflashimg文件使用了2个证书链,因此,如果其中一个证书在对flashmcuimg进行编程之前未能进行编程,则它可以解释错误,但我再次看到这两个案例之间没有任何区别。

    仅就测试而言,如果您始终无法对设备进行编程,您是否可以尝试仅使用 dummum-root-ca-cert来签署MCU (因此,请勿使用您的tisigner)?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出正确的方向。 我们发现uniflash命令中使用的证书不应该在主机上有路径,因为它指向已加载到TI安全闪存中的证书文件。 现在一切都好了。