主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
您好,
我们在产品中使用CC3.2335万MODSF。 这是第二次出现,在Image Creator连接时,我们看到当前模式的"无文件系统"。 您可以在下面的屏幕截图中看到devie ID读取正常,但由于"没有文件系统",我们无法成功对图像进行编程(编程转到99 % ,然后抛出FS_ERR_FILE_NOT_EXISTS)。 第一次出现这种情况时,由于没有明显的原因,我们将设备保持不动/断电一周,当我们再次尝试进行故障排除时,设备恢复正常。
您对可能发生的事情有什么想法吗? 如何从"无文件系统"问题中恢复?