This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCCC3220MODASF:OTP中的供应商特定证书

Guru**** 2782545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1089447/launchcc3220modasf-vendor-specific-certificate-in-otp

部件号:LAUNCCC3220MODASF

大家好,

在OTP区域中使用供应商特定的根证书对设备进行编程后,是否可以切换回Playground或Trusted Certificate模式?

或者,MCU映像和(可能) OTA映像是否只能在将制造商特定的证书刻录到OTP中后使用制造商特定的证书进行签名?

此致,
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用供应商特定的密钥签署任何目录并更新设备(此类目录可以包含运动场 根CA -但请注意,您不应在生产中使用它)。

    请注意,OTP中的证书仅验证安装的根CA目录,不用于直接验证MCU映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的回答。

    如果OTP使用证书编写过一次,该证书将始终用于检查根CA目录?

    是否有办法切换回OTP为空的时间?

    此致,
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    此致,
    罗马