This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODAF/CC3235MODAS接收3235接收OTA是否需要外部存储器?

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1091365/cc3235modasf-is-external-memory-required-for-the-cc3235modasf-cc3235modas-to-receive-ota

部件号:CC3235MODASF
主题: CC3235MODAS中讨论的其他部件

您好,TI:  

CC3235MODAF/CC3235MODAS是否3235是否需要外部存储器才能接收OTA?

CC3235MODAF/CC3235MODAS内部3235内部32MB sFlash是否足以执行OTA?

非常感谢。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    32MB内置闪存非常适合OTA更新。 CC32xx SDK中的OTA示例是围绕此闪存大小构建的。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,外部闪存是必需的(文件系统在外部闪存上实施)。

    内部闪存(在SF设备/模块中)用于MCU图像代码(就地执行)。  OTA映像中提供的MCU映像 将 存储在文件系统中,然后由bootloader将其复制到内部XIP闪存。