This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD

Guru**** 2847340 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100, BOOSTXL-CC3135, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1087165/cc3135mod-cc3135mod

部件号:CC3135MOD
主题中讨论的其他部件:CC3135CC3100BOOSTXL-CC3135UNIFLAASHCC31XXEMUBOOST

您好,

我们对CC3135的消耗量进行了一些额外的调查,发现了以下情况:

测试设置:
1.我们正在使用具有两种配置的Unifi接入点(一个SSID锁定到2.4 GHz,另一个SSID锁定到5 GHz频段)。
2.我们将我们的设备与CC3135和/或CC3100 WiFi模块连接(WAP2加密,客户端模式,单TCP插座, 两个模块上均启用LSI @ DTIM 300 -每300毫秒增加电流脉冲)。
3.我们测量1天的设备总消耗,设备大部分处于空闲连接状态(模块的RSSI约为-50 dBm)
4.我们在  CC3135模块上使用service pack 4.12 .0.1  ,在CC3100模块上使用2.14 .0.0。
结果:
1.带有CC3100模块且连接到2.4 GHz SSID的设备 的平均 功耗为4.5 mA。
2.带有CC3135模块的设备(与下面第3点中的设备相同)连接到5 GHz SSID,平均 功耗为4.5 mA。
3.连接到2.4 GHz SSID的CC3135模块设备(与上面第2点中的设备相同)的平均功耗 为7.5 mA
根据CC3135 数据表,第18和19页上的表8.5 和8.5 ,5 GHz频段的功耗应与2.4 GHz (空闲连接参数)相匹配,但我们测量  是3 mA差值。
我们认为 ,自从2.4 GHz频段上的CC3100设备与5 GHz频段上的CC3135设备的性能相同(APN也启用了广播过滤)以来,网络行为没有改变。
对于上述2.和3.中的设备,使用相同的主机固件(除APN设置外没有任何更改,因此我们连接到5 GHz SSID,而不是2.4 GHz),我们认为主机端的固件不会出现回归。
迄今为止的尝试:
1.  我们在现场拥有超过30k的器件以及上述模块,因此电子设计应该是可以接受的(我们还与TI进行了设计验证阶段)。
2.我们在CC3135设备上使用了外置天线,但功率数据没有得到改进。
3.我们尝试降级CC3135上的Service Pack以查看哪个版本可能会出现回归,但我们无法执行此操作(显然CC3135不允许SP降级- https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/101.7219万/cc3135-sl_fsprogram-error-code)3135)。
4.我们在CC3135 BOOSTXL 开发套件上尝试了相同的过程,结果相同。
此外,我们还在下面的文档中找到了Service Pack之间消耗的回归,描述了测试过程和结果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    我们需要一些时间来研究您的测试和结果,但我有一个问题。 4.5mA和7.5mA的数值似乎很高。 您是否在这些电流测量中包括其他设备? 这些读数是否可以隔离CC3135?  

    通过测试,我们可以看到连接到5GHz AP确实使用的电流更少,但是3mA似乎很高。 我将进一步了解此情况并为您提供最新信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh,

    帖子中的信息包含我们整个设备的总消耗量,我们无法隔离它,因为我们有一个WiFi模块焊接在PCB上。 在同一设备上,2.4 GHz和5 GHz之间仍存在3 mA的相对差异。

    随附的文档(PDF)仅包含CC3135 WiFi模块的功耗(测量是在BOOSTXL-CC3135上完成的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    感谢您提供这些信息。 您是否正在尝试了解为什么2.4GHz比3mA高?  或者,较新的Service Pack中的功率增加是否是一个问题?   

    仅供参考,应该可以将SP降级为特定版本。 许多较旧的SP都不能使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh,

    我们需要这两种解决方案。 第一个优先事项不是了解,而是获得解决方案-尽快更新Service Pack,它可以修复这两个问题。

    您需要注意,WiFi消耗在整体电流消耗计算中占很大比例。 整个产品系列的设计,包括用例和目标市场,都是以低消费为基础的。
    由于您的新服务包增加了消耗量,因此我们无法调整我们的产品自主时间规格。

    铬化回声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    已理解。 我想在我们方面重新提出你的问题,以便我们能够更好地帮助你。 为此,您是否还可以提供WiFi嗅探器日志 和NWP日志?

    您可以从本指南的第20节"调试"中了解如何收集NWP日志: https://www.ti.com/lit/swru455 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Sabeeh,

    我已捕获了四个10分钟的课程。
    请在上述初始消息中提供的CC3135_Consumption_comparing_FWs.pdf文档中查找设置详细信息。

    它与WiFi关联模式有关。 在所有这四种情况下,使用的CC3135 Service Pack都是“最新的”(如上述.pdf文档中的标签所示)。
    在这4种设置中,除了WiFi AP,所有设置都相同-有:
    1) 2.4 GHz上的Unifi,
    2) 5 GHz上的Unifi,
    3) Linksys on 2.4 GHz和
    4) Linksys (5 GHz)。

    包含捕获/嗅探数据的zip文件可从以下位置下载:
    drive.google.com/.../18cuqWxO48ojjkw4uALZfK5QIHkdZBlaa


    此致。

    铬化回声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    我正努力在我们方面进行测试,并将在明天结束前作出回应。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    为了更好地重现该方案,您是否可以共享您正在使用的旧Service Pack的.bin文件?

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    最初的“旧”Service Pack在 生产过程中由TI上传到BOOSTXL-CC3135,因此 我没有二进制文件,但我可以向您提供 CC3135报告的版本信息:

    NWP v 4.1 .0.27
    Mac 31.3 .1.0 .5.
    PHY 3.1 .0.17
    ChipId 8.2313216亿
    ROM 8738

    我还附上 了一个ZIP文件,其中包含  了我们使用过的存储库中最旧的CC3135 Service Pack UCF 。

    这也是我无法降级 到的Service Pack版本。

    e2e.ti.com/.../cc3135.zip

    我还将添加Uniflash配置的屏幕截图 ,以便在您需要时生成Service Pack:

    最佳,

    铬合金
    铬合金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    我已尽最大努力重新创建您的方案(新旧的服务包,2.4 GHz和5 GHz信道,DTIM 300,相关模式下的平均电流消耗超过60秒),并且我没有观察到不同服务包之间的功耗有显著差异。  

    请参阅下面的测试结果摘要:

    CC3135 Service Pack 2.4 GHz AP 5 GHz AP
    4.1 .0.27 (旧版) 0.727 mA 0.537 mA
    4.12 .0.1 (最新) 0.726 mA 0.627 mA

    我还了解了我们在IOP实验室中使用的路由器。 我们没有您所使用的完全相同的Linksys路由器,但我们有Linksys EA6700,它看起来与Linksys EA6900 (BCM4360)具有相同的WiFi芯片组 。 Linksys EA6700先前测试的当前消耗量看起来正常。

    您的Linksys路由器是否具有相同的WiFi芯片组? 您是否在AP上运行最新固件?

    鉴于我们不会看到我们方面的倒退,我们不打算进行修复。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    由于我们得到的结果不同,唯一的差异似乎在于AP和/或主机固件,我建议我们将我们使用的两个AP与用于验证此情况的测试设备一起提供给您。 请提供配送信息吗?

    此外,由于我无法将服务从4.12 .0.1 降级到4.1 .0.27 ,这对我们很有用,您能否提供有关如何执行此操作的说明? 是否可以通过主机API实现此目标?或者您是否使用了Uniflash工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    </s>3135 3135403.3468万403.3468万

    由于我们得到的结果不同,唯一的差异似乎在于AP和/或主机固件,我建议我们将我们使用的两个AP与用于验证此情况的测试设备一起提供给您。 请提供配送信息吗?

    [/引述]

    我认为我们可以采取更多步骤来继续调试,而无需交付硬件。 很遗憾,我们目前无法投入资源来测试您的特定AP和测试设备,但我可以继续在这里提供支持。

    能否重新捕获 您的NWP和MAC日志? 我无法正确解析它们,它们可能已损坏。 通过NWP和MAC日志,我们应该能够判断设备是否处于唤醒状态的时间较长,以便从AP接收信标。

    此外,3135,由于3135由于我403.3468万我无法403.3468万无法将服务从4.12 .0.1 降级到4.1 .0.27 ,请您如何提供此说明? 是否可以通过主机API实现此目标?或者您是否使用了Uniflash工具?

    是的,OTA更新有降级保护,但您可以使用UniFlash和 带有BOOSTXL-CC3135的CC31XXEMUBOOST将服务包从4.12 .0.1 降级到4.1 .0.27。 下面是用于测试的两个Service Pack的二进制文件:

    e2e.ti.com/.../sp_5F00_4.1 .0.3.1 .0.3.1 .0.15 .bin

    e2e.ti.com/.../sp_5F00_4.12 .1.3.7 .0.1.3.1 .0.26 .bin

    此致,

    杰西

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    感谢您提供的二进制文件。

    我将按照您的建议准备NWP和MAC日志。

    同时,您是否有任何工具可用于检查我可以使用的日志文件的完整性? 过去,TI曾指出日志已损坏(这可能是由于模块电源开/关周期),拥有这样的工具将有助于我们在将捕获的日志发送给您之前对其进行验证。

    最佳,

    铬合金
    铬合金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    没有用于检查日志文件完整性的工具,但请仔细检查您是否遵循以下步骤使用CC31XXEMUBOOST获取NWP日志。

     捕获 NWP日志时,您应该能够堆叠BOOSTXL-CC3135 和 CC31XXEMUBOOST。 或者,您不能堆叠主板,而是使用2条跳线将两个主板之间的GND针脚和针脚4.7 (NWP)连接起来。 然后:

    在应用程序运行时,确保记录并保存日志。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    感谢您的回复,请给我们一些时间准备新日志(下周初准备就绪)。

    最佳,

    Gašper

    铬合金
    铬合金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    以下位置提供了一组新捕获的数据:
    drive.google.com/.../1ZdVcBS-TRMbtNFB8xJ6r-x0k-NfLend4

    此压缩包包含一个捕获的会话,持续约5分钟。 在此期间,CC3135模块仅处于关联状态。
    有关相关硬件设置的详细信息,请浏览details.txt。

    请告诉我此数据集是否用于您的进一步调查。

    最佳,

    铬化回声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Gasper,

    查看MAC日志,我可以看到我们的设备没有丢失任何信标。 但是,它正在接收大量带有广播指示的信标,这可能 会增加功耗。

    我在Wireshark捕获中未从details.txt文件中看到CC3135 (34:03:de:11:bb:d6)或AP (78:45:58:61:be:88)的MAC地址。 您能否验证我们应该在Wireshark捕获中查找哪些MAC地址?

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,Jesse:

    请检查新的捕获数据集,可从以下网站获取:
    drive.google.com/.../1DjU8moyuDPVqtkaYFZZ3BVdpIwmoQocg

    有四个案例(子文件夹)命名为:
    * NewSP (新CC3135 Service Pack,开机顺序,完全连接到服务器步骤,CCA后。 1分钟切换至WiFi关联状态),
    * NewSP_ASOC (新CC3135 Service Pack,仅WiFi关联状态),
    * OldSP (旧CC3135 Service Pack,开机顺序,完全连接到服务器步骤,CCA后。 1分钟切换至WiFi关联状态),
    * OldSP_ASOC (旧CC3135 Service Pack,仅WiFi关联状态)。

    随附的details.txt文件描述了什么是“新SP”和“旧SP”版本。

    最佳,

    铬化回声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    在比较NewSP_ASOC和OldSP_ASOC之间的MAC日志时,我注意到睡眠长度有差异。 看起来您正在尝试在应用程序中将LSI设置为300毫秒。 在旧的Service Pack中,这种情况解释不正确,睡眠时间最后设置为400 ms。 这是一个在 使用最新的Service Pack时修复的错误,并且睡眠时间已正确设置为300毫秒。

    这种行为也可以从您在原始帖子中包含的PDF中的平均消耗图解中看到:

    旧SP (400 ms LSI):

    新SP (300 ms LSI):

    这说明了两个Service Pack之间的电流消耗的差异。 在旧版本中,LSI被不正确地设置为较长的间隔。 在较新版本中,LSI正确设置为300毫秒。

    在低功耗应用中,我们通常建议LSI为500至600 ms或更高。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    感谢您指出旧Service Pack中的LSI错误。
    正确,此睡眠时间长度对于所有设备都较长,但100 ms设置。

    最佳

    铬化回声