This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:什么是Wi-Fi TX抢占?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1092130/cc3235sf-what-is-wi-fi-tx-pre-emption

部件号:CC3235SF

您好,

在一篇博客文章中,我看到当集成了PTA的Wi-Fi通过1线请求与蓝牙共存时,如果Wi-Fi不支持TX抢占,则Wi-Fi在收到请求后仍可能继续进行RF活动,直到进行中的数据包结束。 即,它不会立即停止Wi-Fi活动。

当提到IEEE 802.11 标准时,我看到 MLPP (多级优先和预占),其中提到预占是指强制删除正在进行的通信流以释放资源用于另一个更高优先级的通信流的行为。

我对Wi-Fi TX抢占一无所知。 它的工作原则或职能是什么? 此外,CC3235SF是否支持Wi-Fi TX抢占?

请帮帮我。

此致,

西门