This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCCC3220MODASF:OTP状态读取

Guru**** 2797725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1091644/launchcc3220modasf-otp-status-read

部件号:LAUNCCC3220MODASF
主题中讨论的其他部件:CC3200

您好,

是否可以获得OTP的状态以查看它是否已写入?

此致,
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉这种界面。

    我想您可以尝试将TI目录写入FS,如果它失败,您就会知道OTP是被写入的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roman:

    我不确定是否要将TI目录写入文件系统。 我认为还有另外两种方法:

    • 您可以使用外部编程器并通过FLASH_SPI_引脚检查SPI闪存OTP区域的状态
    • 另一种方法是从应用处理器检查SPI闪存的状态。 TI不支持此方法。 但我认为可以通过pinmux将SPI闪存引脚设置到应用处理器。 我从未用CC3220测试过这种方法,但它的工作方式应该与CC3200类似。 我可以提供一些提示,但其他调查将由您决定。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    谢谢大家。

    我认为OTP位于处理器内部,正在寻找应用处理器地址区域的简单状态位。
    由于您的回答,我注意到它位于模块内部SPI闪存内。 ;)

    非常感谢,
    罗马