This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何使用命令行重置CC3220SF目标

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1091468/cc3220sf-launchxl-how-can-i-reset-cc3220sf-target-with-command-line

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3220SFUNIFLAASH

您好,

我是这个话题的新手,我有一个问题。  

我为CC3220SF创建了一个编程工具,在此程序中,我可以使用dslite.bat用.bin文件进行闪存,但我也需要执行软重置,但我没有执行。

如何使用命令行重置CC3220sf? 我尝试使用不同的命令,但无法重置目标。  

这些是我使用的命令和显示的错误。  

flash --config=v3.ccXML --reset 0 --run --timeout 60.
致命错误:CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包
9.6。0.0.0172万)

systemREG1->SYSECR = 0x0.8万
正在重新启动目标...
失败:操作已中止
设备重置。

system_reset()
致命错误:CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包9.6 .0.0.0172万)
失败:操作已中止
设备重置。

我无法执行其他JTAG设置,我需要使用当前JTAG配置。 我使用uniflash 7.1

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只需致电Uniflash或CC32xx SDK的xds110reset.exe即可。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Jan,我会试试的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    Jan D的回答是否能提供帮助? 如果没有,您能否描述一下调用xds110reset.exe时看到的内容?

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有显示任何内容,可能是我做错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    调用xds110reset.exe应切换TM4C1294 (XDS110)处的PA6引脚,使该引脚连接到nReset引脚。 但需要关闭J3的RST跳线。

    一月