This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD:蓝牙性能下降,WiFi上的并发流第2部分

Guru**** 2517330 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1089499/wl1831mod-wl1831mod-bluetooth-performance-degredation-with-concurrent-stream-on-wifi-part-2

部件号:WL1831MOD
在“Thread:WL1837WL1831”中讨论的其它部件

当从手机接收到A2DP流和将外向A2DP流传输到扬声器时,我们仍然看到严重的音频问题:只要存在WiFi流量,就会出现明显的噪音突发,如上一线程中详细说明的那样。

我们在外部顾问的帮助下深入研究了这个问题,并分析了BT协议级别的情况。 似乎(通常)没有丢弃的数据包,但通过查看音频流中的RTP协议标头,我们发现时间戳偶尔跳转,如p.ex:

7113 82.76.7373万 Motorola_77:d4:d6 (moto g (8)电源)→localhost (SBC 617✓PT=SBC,SSRC=0x0,seq=15,Time=8960 Frames=57114 82.77.083万
Motorola_77:d4:d6 (moto g (8)电源)→localhost () 9600✓SBC =117,ssrc=0x0,src=0x0,seq=7,82.77.6478万 = 0,seq=7,sc = 0,0,sc = 0,0,= 0,sq = 0,sq = 0,0,sq = 0,0,s = 0,0
→✓21,sc = 0 时间=1.2416万帧=5 

数据包16和17的时差与解码音频流中的杂音完全相关。

我们的假设是,BT主中继器没有为发件人(手机)分配足够的时隙,由于存在WiFi流量,它们被分配的时间太晚。

固件是否提供了任何调整参数以使BT通信比WiFi具有更高的优先级,或者是否有方法减少WiFi的通话时间,以便两者在更细的时间间隔内交错?

很抱歉,我们花了一些时间跟进此问题。

西蒙

附注:我们正在使用的配置已附加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    明天我会跟进。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    很遗憾,我没有看到您提到的配置。 您是否可以尝试在此线程上再次共享它?

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    只是想告诉您,我正在调查此问题,下周将跟进。

    谢谢!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    蓝牙应该比设备上的Wi-Fi具有更高的优先级。 您是否可以查看 《WiLink8 WLAN功能指南 》以了解您是否获得与所列相同的性能?

    看起来 此线程 注意到连接到WL1837的A2DP源设备之间的性能差异。 您是否注意到A2DP源设备之间存在任何差异?

    谢谢!
    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我们需要检查WiFi的性能,我们在测试中使用了高达10Mbps的iperf。 我们的首要任务是清洁音频,因此WiFi吞吐量是相关的,但这是次要问题。

    也就是说,我们一直在测试许多手机(Samsung Galaxy A5,A52,iPhone 11,Motorola G8),所有手机都出现类似的音频故障。 当设备作为网桥运行时,BT带宽被完全占用。 降低SBC编码器/解码器的最大位池大小会限制BT带宽并使事情稍微改善-音频故障的数量减少,但不会消失(由于HS和电话拒绝这些设置,我们未能降低比特率或切换到单声道)。

    我们所看到的WL1831 Wifi在P2P模式下比AP模式下提供的带宽更少-可能是由于不同的信道配置-在P2P模式下,它保持11 MHz的带宽,而在AP中,它使用同一部电话配置24MHz (Galaxy A5)。

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Simon,

    是否可以 根据本指南获取固件和HCI日志? 固件中可能会出现一条消息,表示数据包被丢弃。  

    您是否知道您的Wi-Fi流量主要是UDP还是TCP?

    谢谢!
    雅各布