This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:AP白名单行为

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1091587/wl1807mod-ap-whitelist-behaivior

部件号:WL1807MOD

您好,WiFi专家,

我参考了Wlink8 WLAN Feature guid, https://www.ti.com/lit/ug/swru423a/swru423a.pdf

在5.10 Tm2白名单中 ,它描述了  

白名单是指允许连接或确认的MAC地址列表。

使用白名单只允许WLAN连接的特定和定义的MAC地址。

所有定义并放置在特定文件夹中的MAC地址都可以访问;不会与未指定的MAC地址建立连接。

除了其他安全措施外,还可以使用此功能。

这是我的问题。

1) 当我更改为启用/禁用白名单功能时。  我是否需要重新启动AP功能?

2) 当我修改白名单 列表时,我是否需要重新启动AP功能?

3) 我能确认一下,即使是通过WPS的新的附加STA,也不能在白名单中列出。



此致,  

A.藤坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka San,您好!

    当1807当我更改为启用/禁用白名单功能时。  我是否需要重新启动AP功能?[/QUOT]

    是的,要启用/禁用此功能,必须重新启动AP。  

    当1807当我修改白名单 列表时,我是否需要重新启动AP功能?

    就个人而言,每当我对此进行更改时,我都会重新启动AP。 但是,有一个命令行工具称为"hostapd_cli"。 此工具上的文档很少,我经常发现它不正确。 有几个命令需要注意。  

    如果将hostapd配置为拒绝,除非在接受列表中,则使用这些命令

    $ hostapd_cli accept_acl show      --此命令显示接受列表中的列表

    $ hostapd_cli accept_acl add_MAC <ma:ca:dd:re:ss:xx> --此命令 将设备添加到 接受列表中

    $ hostapd_cli accept_acl del_MAC <ma:ca:dd:re:ss:xx> --此命令将设备删除到 接受列表中

    如果将hostapd配置为接受,除非在拒绝列表中,则将'Accept_acl'替换为'deny_acl',其余的都是相同的。

    即使1807即使对于STA推出的新WPS,也必须将其列入白名单。

    我没有检验这一点,但我想这是必要的。  

    [/quote]