This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:WPA2 EAP TLS 1.2 支持

Guru**** 2924410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1092411/cc3135mod-wpa2-eap-tls-1-2-support

部件号:CC3135MOD
主题:CC3135中讨论的其他部件

您好,

我们有3500个活跃的客户,有几个重要的客户对在CC3135上用于EAP安全性的TLS 1.0 版本表示了担忧(其中一些客户可以在以下网址找到: www.visionect.com/.../)。

是否计划在不久的将来在CC3135上支持EAP TLS 1.2 支持? 您能否 提供粗略的时间估计?

铬合金
铬合金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    编号CC3135不支持EAP 1.2。

    巴西,

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kobi,

    了解,您能否提供一个原因,以便我们向客户进一步解释?

    最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的增补程序空间 大于可用RAM。

    我们的下一代设备将支持它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。