This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:对于802.1x企业安全,CA和密钥文件的格式应该是什么? PEM还是DER?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1093465/cc3135mod-for-802-1x-enterprise-security-what-should-be-the-format-for-the-ca-and-key-files-pem-or-der

部件号:CC3135MOD

您好,
我只是想澄清一些事情。 文档: SWRU455M–2017年2月–2020年10月修订

在用户指南中,它读作:
•客户端身份验证如果服务器需要客户端身份验证,则需要以下文件:
–私钥–PEM格式的工作站(客户端) RSA私钥文件
–客户端证书–由验证网络提供的客户端证书(公钥与私钥匹配),采用PEM格式

•服务器身份验证默认情况下,SimpleLink Wi-Fi设备需要服务器身份验证,并且需要以下文件:
服务器根CA文件–此文件必须为PEM格式。 可以通过WLAN设置取消对服务器身份验证的要求。 取消此验证仅对单个手动连接有效。

然后,它会说:

这些文件必须使用以下名称进行编程:
•根CA–sys/cert/ca.der
•客户端证书–sys/cert/client.der
•私钥–sys/cert/private.key

我很困惑。
应使用哪种格式? 我是否需要将PEM转换为DER? 或者只是将.pem重命名为.der和.key?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EAP的所有文件都应采用DER格式。

    一月