This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:接口WLAN+BT组合模块QFM100 SMD/ MPN WL1805MODGBMOCR不适用于组装产品

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1092704/wl1805mod-interface-wlan-bt-combo-module-qfm100-smd-mpn-wl1805modgbmocr-does-not-work-on-assembled-product

部件号:WL1805MOD

大家好,

从最终客户退回的组装产品出现问题:WL1805MODGBMOCT内部没有MAC地址

受影响批次编号 L131.4109万PHI 1200件

"某些日期代码在PCBA中没有Mac地址,无法 组合"

材料部件号:WL1805MODGBMOCT

Enics订单号为  10.4011万09647.15</xmt-block>0.9647万。

 

我们建议向您发送一些样本进行调查。 请检查并回答以下问题:

 

  • MPN中的Mac地址到底在哪里?
  • 下载Mac地址的流程和控制是什么?
  • 是否可以将其删除(如果电源等分失败,降低或增加,ESD影响或其它情况)?

未澄清丢失Mac地址的根本原因。
您能否与施耐德电气(ME)分享制造流程?
(我的电子邮件:lionel.vincent@se.com)

Mac地址何时上传?
您能否帮助确定哪些地址可能已在WL1805MODGBMOCT中擦除了MAC地址?
此组件是否能够重置其出厂配置并丢失其MAC地址?
它是否对温度敏感(例如,回流过程中的高温水平)
对外壳的影响是否会导致无法读取Mac地址的损坏?

目前,我们有215件堵塞零件。 找到/更换所有故障部件后,我们可以告知我们建议发回给您以进行进一步分析的最终数量。

巴西,

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

     MAC地址在出厂时已加载。

    所有TI Wi-Fi设备附带的MAC地址均已在IEEE注册且是唯一的。

    有些客户更喜欢使用自己的MAC地址范围,并将使用校准器工具用自己的MAC地址覆盖TI MAC地址。 请参阅此处的校准器工具用户指南第7节 。  

    他们如何读取MAC地址? 要读取MAC地址,请参阅校准器工具用户指南中的6.5 部分。

    模块对温度敏感(请参阅 数据表中的10.1 6部分),可能会损坏设备。 客户是否能够对模块执行任何操作?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seong

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

    我们将进行调查

    (所有  WL1805MODGBMOCT MPN 均在此项目中使用wifi Mac地址购买)

    此致,

    Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    巴西,