This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:CC3135和MSP432

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1093100/cc3135-cc3135-msp432

部件号:CC3135

团队成员,您好!

当我使用CCS导入项目时,出现错误。

SDK:

我使用了最新版本的CCS和SDK。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在示例的projectspec中修复导入的tirtos projectspec路径,即在 C:\ti\simplelink_SDK_WiFi_plugin_4_20_00_10\Examples\RTOS\MSP_EXP432P401R\tirmos\line和msp_terminal\line以下路径中编辑"network_terminal\"网络端点"ms\":

    <import spec="${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/tirtos/builds/MSP_EXP432P401R/RELEASEMC/CCS/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs.projectspec"/>  

    (我没有安装此特定的SDK,因此 我无法判断路径中有哪些损坏)。

    您也可以删除此行并自己导入tirtos项目(从SDK)。