This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:从MQTTClient_connect返回错误代码-2027

Guru**** 2123470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220R, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1091330/cc3220r-error-code--2027-returned-from-mqttclient_connect

部件号:CC3220R
主题中讨论的其他部件:CC3220S,sysconfig

您好,

运行 代码类似于 示例MQTT_CLIENT_CC3220S_LAUNCHXL_TIrtos_CCS (在cc3220R上)。 但是,当运行MQTT_if_Connect()时,我可以看到 MQTTClient_connect()返回错误值-2027。  此错误代码的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    实际上没有这种错误。

    您能在MQTT_if_Connect()内部看到它的故障位置吗?

    相同的代码是否适用于CC3220S?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    缺少SlNet层的初始化,因此返回代码SLNETERR_RET_CODE_NO_INIT (-2027)。 缺少SlNetSock_init()的调用。 但我不确定初始化的确切位置是什么(ti_net_slNet_initconfig()?),因为我不使用sysconfig。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jan,我错过了。

    Tomas,您可以在SDK下的\docs\ns\nS_Users_Guide.html中查找。

    您应该能够看到以下内容:

    确保正确初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,很抱歉回复太晚。 是的,它在初始化 SlNet模块后工作,正如您所写的那样。  感谢您的帮助!