This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:两次连续调用UART之间的间隔要求是什么?

Guru**** 2521200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1097172/cc3220mod-what-are-the-requirements-for-the-interval-between-two-consecutive-calls-to-uart

部件号:CC3220MOD

尊敬的

我使用的SDK版本是“simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04”,而 UART_callback未定义。

作为图块,  

★问题1:当我通过轮询读取UART的环形缓冲区时,对于两次连续调用UART之间的间隔有何要求?

以下是轮询调用UART_读取代码:

----------------------------------

同时(1)

  ReadBytes = UART_READ (STRUCTUART1.TIUARTHandle,uCHARTemp,ReadBytePer);

  len = fifo_insert(&SCI_LINK_INSTANCE_0->RXFifo, uCHARTemp, ReadBytes);  // 将从UART环缓冲区读取的值插入预定义的FIFO
}

----------------------------------

★问题2: 我发现FIFO中不时会出现字节数据重复。 这可能是 由于UART_READ()使用不当造成的?

此致

王云学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该SDK版本相当旧,是否有任何阻止您升级的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh

    当前使用的项目是保留的基础。 我们不会因为不必要的原因而更新该文件,否则会涉及大量的质量和测试工作。
    我想确保我使用的SDK版本中存在UART相关错误吗? 在哪里可以找到相关信息。
    此外,在此版本的SDK中使用UART_READ()是否有任何限制?

    谢谢

    王云学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC32XX SDK 2.10 不再受支持,因此我无法直接回答您的问题。 随着时间的推移,UART驱动程序已得到改进,因此我鼓励使用最新的SDK测试此驱动程序,并将其用作参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh

    您可以与我共享下载最新SDK的URL吗?

    谢谢

    王云学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到最新的SDK (以及较旧的SDK): https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK