This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:如何获取实时SNR信息

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1096962/cc3235modasf-how-to-get-real-time-snr-information

部件号:CC3235MODASF

你好。

在CC3235中,我们可以从网络处理器收集实时RSSI信息,但似乎无法获取SNR (信噪比)信息。 您能告诉我们如何收集 实时SNR信息吗? CC3235是否支持它? 如果没有,我们应如何确保无线环境可用于通信?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wenhai,

    CC3235MODASF的软件包不支持实时SNR数据捕获。 为确保无线环境可用于通信,请使用软件包中的RSSI功能(您似乎已经在这样做)。

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    非常感谢。