This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235MODS:自定义PCB板层堆叠确认

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1096522/cc3235mods-cc3235mods-custom-pcb-board-layer-stackup-confirmation

部件号:CC3235MODS

您好,

我们发布了问题,并收到了TI关于此线程中6层定制板路由的建议:  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/109.3127万/cc3235mods-custom-pcb-board-layer-questions/4049101#4049101</s>3235 404.9101万404.9101万

PCB成本是我们关注的低优先级问题,因为我们的体积很小,但我们需要从TI的4层建议增加到6层,以便能够路由更多的信号。

下面是我们针对N85的FAB屋面堆叠信息:

我们的计算结果与FAB HOUSE类似:

使用焊接面罩,我们的阻抗为53.54 欧姆,我们的介电厚度仍为16 mil,介电值为3.93 F/m,W = 25 mil,G (或S)= 10 mil。

因此,我们的新堆栈将是:

顶层:RF信号路由

第二层:RF GND (实心接地)

第三层:电源

第四层:信号路由

第五层:信号路由

六层:GND

如果您发现我们在使用CPWG参数时对CC3235MODS使用RF信号的顶层和第二层作为RF GND存在任何问题,请告诉我们吗?

谢谢,此致,

Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    我已将这一请求转交专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    不,我没有发现任何问题。 对我来说一切都很好。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的迅速回复。

    此致,

    亨利