This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何在启用LPDS的同时运行调试会话?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1095994/cc3235sf-how-can-we-run-a-debug-session-while-also-enabling-lpds

部件号:CC3235SF

您好,

我们在使用LPDS时遇到一些应用程序问题,希望对其进行调试。  

我们知道有一个函数调用 PRCMLPDSEnterKeepDebugIf(),但不知道如何将其实现到我们的代码中。

如果您可以提供有关如何实现该功能的帮助,或者提供在低功耗期间进行调试的其他方法,那将是非常好的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay,

    要使用PRCMLPDSEnterKeepDebugIf(),只需将PRCMLPDSEnterKeepDebugIf()替换为PRCMLPDSEnterKeepDebugIf()即可。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    我们在 程序中调用Power_enablePolicy(),据我所知,这允许设备确定何时进入LPDS,在LPDS中,PRCMLPDSEnter将在运行代码时进入LPDS。 由于我不知道 PRCMLPDSEnterKeepDebugIf()如何或是否可以替换 Power_enablePolicy() , 所以我有点困惑如何将其添加到我们的应用程序中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay,

    在CC3235SF_LAUNCXL.c中,您可以尝试设置

    .keepDebugActiveDuringLPDS = true,

    英寸

    const PowerCC32XX_ConfigV1 PowerCC32XX_config ={...}

    和  

    更新 CC3235SF_LAUNCCHXL.c中parkInfo结构中以下引脚的暂留信息

      {PowerCC32XX_PIN16, PowerCC32XX_dONT_PARK},/* TDI (JTAG调试)  *
      {PowerCC32XX_PIN17,PowerCC32XX_dONT_PARK},/* TDO (JTAG调试)  *
      {PowerCC32XX_PIN19,PowerCC32XX_dONT_PARK},/* TCK (JTAG调试)  *
      {PowerCC32XX_PIN20,PowerCC32XX_dONT_PARK},/* TMS (JTAG调试)  *

    此致,

    杰西