主题: CC3135中讨论的其他部件
大家好,
我们正在使用Wi-Fi模块(CC3135MOD)更新 固件。 我们使用SPI(20MHz)通信 来通信主机。 当固件更新时,主机设备发送16 KB 数据需要一分钟以上。 但从目标传输数据需要几秒钟时间。 您能否建议一种缩短时间的方法? 或通知我们是否需要检查任何配置。
谢谢!
电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们正在使用Wi-Fi模块(CC3135MOD)更新 固件。 我们使用SPI(20MHz)通信 来通信主机。 当固件更新时,主机设备发送16 KB 数据需要一分钟以上。 但从目标传输数据需要几秒钟时间。 您能否建议一种缩短时间的方法? 或通知我们是否需要检查任何配置。
谢谢!
电压
您好,
使用20MHz SPI时,应用程序吞吐量高达13Mbps (在干净的环境中为13Mbps -在露天环境中会更少),因此通过16 KB 1-2秒是合理的。 您的平台需要多长时间?
其余部分是 处理和写入固件更新内容,具体取决于您的主机平台。
我看不出有什么理由需要一分钟以上的时间。 在写入固件之前,是否擦除了闪存的一个较大区域(大于16 KB)? (这可能需要一些时间)
巴西,
Kobi
您能否提供NWP日志? (参见 https://www.ti.com/lit/swru455中的第20章)
您应该能够使用"insert -> file"上传嗅探器日志。 如果太大-将其存储在某个网络驱动器(例如google驱动器)中并提供链接。
您好Kobi,
感谢您的回复。
请在 下面的链接中找到NWP日志文件和Wireshark数据。 Wireshark数据长时间记录。 因此文件大小太高。
drive.google.com/.../1ifmmK_ClROrOCd5qkMcXe2LkTDuiqTV0
谢谢!
电压
您好Kobi,
感谢您的回复。
是的,我确定最新的SP已更新。
请在下面的链接中查找NWP日志数据。 根据您的建议,NWP数据是在设备启动之前记录的。
https://drive.google.com/drive/folders/13VPRyem5Thq7zUQd0G_MXvnIfsiDOJcf?usp=sharing
谢谢!
电压