This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100至CC3120兼容性

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1090598/cc3100-cc3100-to-cc3120-compatibility

部件号:CC3100
主题中讨论的其他部件:CC3120

您好,

我们将我们的设计从CC3100更新到CC3120,但CC3120仍然短缺,我们购买 并在新设计中使用了CC3100。

在闪存编程以及NFIB和nReset配置之后, CC3100没有主机中断(HOST_INT)。

附加  了旧(v 2.2)设计和新设计(v 3.0)

CC3100中没有host_INT放置而不是CC3120的原因可能是什么。
谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxim:

    请给我一些时间来回顾这些内容并回复给您。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,谢谢。

    如果你能在评论后打电话给我,那将是惊人的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim,Mor,

    因此,要明确的是,主板是为CC3120设计的,但CC3100却组装在该主板上,并且它无法正常工作?

    请您在此页面申请正式设计审核 吗?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seong

    是的,您的描述正是我们所面临的情况。

    我们应该如何请求设计审查?

    您能帮我们解决这个问题吗?我们很困住了,我们需要您的帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请通过上面的链接请求设计审核。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我还看到很多设备不工作,  闪存中没有/tmp/phy.cal文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,设计审查请求现已发送。

    请尽快联系我们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mor:

    明天我会通过电子邮件回复您。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MO,

    正如我在电子邮件中提到的:

    从根本上说,我已经查看了Vitals 3.0 vit解 图,就好像有一台CC3100设备作为目标一样。

     

    • SOP2是否浮动? R9上有一个X。 请为CC3100添加10k下拉列表。
    • 从引脚11和12到串行闪存的轨迹上有X。 其他迹线上也有X。 这是否意味着迹线断开? X表示什么?
    • CC3100需要对引脚11和12进行100k下拉。
    • 从引脚57到R47的轨迹上有一个X。 此跟踪是否断开?
    • 确保NFIB线不浮动。 如果MCU需要,添加外部上拉/下拉,以保持IO状态保持在睡眠模式。
    • 对于CC3100,引脚15需要10k下拉

    我将关闭此线程。 请为任何其他查询启动一个新的查询。

    谢谢!