This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:迁移指南

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3230SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1095947/cc3230sf-migration-guide

部件号:CC3230SF
主题中讨论的其他部件:CC3220SFUNIFLAASH

WiFi团队,

我们有一位客户正在考虑从CC3220SF迁移到CC3230SF。  我们是否有迁移指南可以帮助他们完成此任务?  他们希望更换的产品减少。

根据商品页面上的评论,它看起来像是"针对针"。  您能否确认,在串行EEPROM方面是否需要任何不同的内容?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用uniflash或CCS对闪存上的MCU图像和/或安全文件进行编程-则需要在设置正确的设备时完成此操作。

    CC3220使用SHA1,而CC323x使用SHA 256进行签名。 在对MCU图像进行编程时,该工具还会将 摘要(SHA1/SHA256)附加到图像的内容中。

    摘要的签名和附加均由工具根据设备设置无缝完成。

    除此之外,一切都应该正常工作。