This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:占空比详情

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1095512/wl1807mod-duty-cycle-details

部件号:WL1807MOD

您好,

需要以下详细信息。

什么是Max. 占空比和典型值 占空比?  

支持的数据速率是多少?

此致。

Johncy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johncy:

    请详细说明您需要的占空比详细信息吗? 这是您需要用于监管测试或其他方面的值吗?

    您要查找的值是否未包含在数据表中,请展开吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCC测试需要这些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johncy:

    我不确定默认占空比是多少,但这是您可以使用频谱分析仪测量的,方法是将跨度设置为零,以便您可以测量时间范围内的信号。

    如果您要查询此信息以进行FCC测试,我想您想在30 % 的工作周期内进行传输。 如果是这种情况,请参阅 《RTTT用户指南 》中的第6.4 节作为指导。 本质上,可以通过改变 数据包大小传输延迟来更改占空比。  

    调整这两个参数后,在执行认证测试之前,使用频谱分析仪确认占空比。

    希望这能有所帮助,