This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:信号强度差

Guru**** 2416490 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1094627/wl1807mod-poor-signal-strength

部件号:WL1807MOD
“Thread:WL1837MOD”中讨论的其它部件

我们的产品使用TI WL1807。 固件版本为R.8.8。 使用configure_devich.sh时,没有2.4 和5G天线作为1。 已配置为SISO20。 基于此选择的INI为 WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini

与我们使用同样的WL1807 (使用R 8.7 SP3)的早期产品相比,我们可能会发现信号强度较差。 在R R R 8.8 中是否有任何与此相关的问题?

此致,

Johncy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johncy:

    我假设这与您之前打开的票据有关,我还假设您使用的是相同的Linux内核版本(5.4)。 如果您想使用内核版本5.4 随附的树内驱动程序获得更好的性能,我建议您使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh Khan,

    您能否详细说明树内驱动程序?  

    此致,

    Johncy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    树内驱动程序是Linux内核附带的驱动程序。 即,不对内核应用任何修补程序而存在的驱动程序。