Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:WL1807MOD “Thread:WL1837MOD”中讨论的其它部件
我们的产品使用TI WL1807。 固件版本为R.8.8。 使用configure_devich.sh时,没有2.4 和5G天线作为1。 已配置为SISO20。 基于此选择的INI为 WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini
与我们使用同样的WL1807 (使用R 8.7 SP3)的早期产品相比,我们可能会发现信号强度较差。 在R R R 8.8 中是否有任何与此相关的问题?
此致,
Johncy。