This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiFi和BLE集成芯片

Guru**** 2927930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1094735/wifi-ble-integrated-chip

“Thread (线程)”中讨论的其它部件:WL1835MODWL1837MODWL1831MOD

大家好,

我们是否有集成BLE和WiFi功能的芯片? 正如我所知,许多客户将这两种功能用作模型。

您能否与我分享有关我们产品的一些信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我推荐我们的WL183x产品组合。 这些收发器同时提供双模式蓝牙和Wi-Fi。 在 此处查看WL1831MOD,WL1835MOD和WL1837MOD ,了解它们是否适合您的客户使用案例。 这些收发器需要Linux主机。  

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    感谢您的回复。

    我看到WL183x是 收发器,而不是无线MCU。 我们是否将MCU集成了BLE和Wi-Fi?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    不能,TI目前不像ESP32那样提供包含MCU,WiFi和BLE的单芯片器件。 您可以选择:

    • WL183x + TI处理器...基于Linux的高性能解决方案
    • CC3220 (CC3235)+ TI BLE MCU (例如 CC2640x)...低功耗解决方案

    一月