This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST使用UART与STM32F1控制器连接

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1093507/cc3100modboost-interfaced-with-stm32f1-controller-using-uart

主题:CC3100中讨论的其他部件

我需要将CC3100 WiFi模块与STM32F连接起来! 控制器(通过UART)。 模块设置为未知状态。 我正在尝试通过调用SL_Start()的API将模块设置为AP模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3100 SDK包含STM32发现板的一个示例,该板通过SPI连接到CC3100。

    您可以将其用作参考并更新接口和板设置。

    见 https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/swra470/swra470.pdf

    您为什么使用旧的CC3100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Kobi Leibovitch,

    感谢您的宝贵支持。 您能否提供带STM32F1控制器的CC3100模块的示例UART接口代码?

    调试时,我的模块被设置为未知状态。 我不知道我在UART界面上哪里犯了错误。 您能帮我继续吗?

    谢谢

    Pradeepa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有UART接口的代码,您需要根据参考和移植文档自行移植。