This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:使用8.8 后,吞吐量非常低。在8.7 SP3中,吞吐量更好。

Guru**** 2418090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1093105/wl1807mod-throughput-is-very-low-after-using-wilink8-8-in-8-7-sp3-it-was-better

部件号:WL1807MOD

您好,

我们正在使用WL1807模块,并在其中安装了WiLink 8.8。 但是,与我们之前使用8.7SP3的产品相比,我们发现传输速率非常低。

1.

  • 旧产品在-38 dB时可获得高达10MBps的传输速率,其中AS
  • 新产品在-38MBps下的传输速率仅为0.5Mbps

 

二.

  • 对于旧产品,最佳传输速率(10MBps)为-38 dB
  • 对于新产品,最佳传输速率(2.5MBps)为-58 dB

 

3.旧的和新的测试设置相同。 在两个装置上进行了多次测试,以验证不同信号强度的测试没有差异

您是否建议使用任何特定的日志/压力测试工具? 此问题是否已知? 是否有您喜欢的增强功能?

巴西,

Anantha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anantha:

    R 8.8 仅支持内核4.19。 您是否也更新了内核? 您是否也检查过固件版本? 即,您是否使用R R R 8.8 的最新版本? 现在应该是FW 8.9 .0.0 .90。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh,

    Linux版本5.4 .56。

    我们的固件版本是:  

    wlcore:PHY固件版本:版本8.2 .0.0 .245
    wlcore:固件已引导(版本8.9 .0.0 .88)

    此致,

    Johncy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johncy:

    您是否 在5.4 内核上应用R R 8.8 修补程序?  我们 不支持将R R 8.8 补丁应用到5.4 内核。 所以我不建议 这样做,而是使用内核5.4 中的基准驱动程序。 R R 8.8 是否有您需要的静态功能(例如WPA3,多角色多信道或WiFiMesh)? 是否已成功应用所有修补程序? 您能否确定某个特定修补程序是否导致了问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,R R 8.8 补丁应用于5.4 内核。 我们正在使用WPA3。 应用修补程序时不会导致问题。

    此致,

    Johncy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johncy:

    如前所述,我们不支持R 8.8 的5.4 内核。 此问题已在下面链接的主题中提及。 该海报创建了自己的补丁并将其公开,我建议使用这些补丁,但这些补丁不是来自TI。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/95.5635万/wl1835mod-how-to-use-wilink8-with-kernel-5-4</s>1835