This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:WiFi模块向TCP服务器发送TCP握手请求失败

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1094060/cc3235mods-wifi-module-sends-tcp-handshake-request-to-tcp-server-failed

部件号:CC3235MODS

你好

我们使用CC3235Mods和最新的SDK每隔30秒连接到TCP服务器,我们通过Wireshark监控握手请求,我们发现 CC3235Mods有时 没有发送握手请求,并且我们在创建套接字时看到错误代码为-123。

为了进行验证,我们在项目中添加了ping服务器功能,当 CC3235模式ping服务器并返回次要时,我们通过Wireshark监控ping数据包,在Wireshark中没有看到任何ping数据包, 那么 为什么CC3235Mods 没有发送任何ICMP数据包,而是SDK返回ping服务器成功?  

那么为什么 CC3235Mods 没有向服务器发送握手请求,为什么没有ICMP数据包,但SDK告诉我们ping服务器成功了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    123返回码是我不熟悉的。  您使用的是最新的SP (4.13)吗?  

    哪个API返回-123? (SL_Connect?)

    您是在无线(显示802.11 数据包)还是在服务器上使用Wireshark? 是否可以提供(未过滤的)日志?

    关于ICMP,唯一合理的选择是Wireshark错过了数据包(我猜您没有看到ICMP请求和响应,对吗?)。